This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:[A3DP]流媒体无法正常工作

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: CC256XMSPBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/690916/cc2564-a3dp-streaming-is-not-working-properly

器件型号:CC2564
主题中讨论的其他器件:CC256XMSPBTBLESW

您好!

我正在测试 A3DP 和 SPP、但 这似乎只是 A3DP 的问题。

我已经实现了 A3DP SNK 板、并且正在使用智能手机流式传输音乐。

为了测试 A3DP 演示的稳健性、我将反复尝试连接和断开电路板和智能手机。

如果连接重复大约2 ~ 3次、则会出现以下错误。

我播放此错误的音乐时、将连续输出以下消息。

为什么会出现错误消息?

我 想知道为什么流媒体无法正常工作、以及 etAUD_ENDED_Audio_Data_inding 消息是否继续输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否提供有关正在使用的主机和 Blutopia 堆栈版本的详细信息? 此外、您如何断开连接和重新连接? 您能给出所执行操作的顺序吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不熟悉您刚刚开始此领域时所说的"主机"的含义、但如果它意味着 MCU、我将使用 MSPF5335。 Bluetopia 版本为 CC256XMSPBTBLESW 1.5 R2。

    A3DP 多室演示 Wiki 未解释如何断开主从连接。

    因此、我开始寻找通过编程方式断开连接的方法。

    在同时连接 SPP 和 Multiroom 并断开 SPP 连接后、他们发现 Multiroom 也已断开连接。

    操作顺序如下:

    1. A3DP 多室连接(SpeakerA:多室主控器/ SpeakerB: 多室从属)

    2. SPP 连接

    3. SPP 断开连接(使用 CloseRemoteServer())

    4. A3DP 多室断开连接

    5. A3DP 多室重新连接(SpeakerA:多室从属设备/SpeakerB: 多室主设备-更改主设备/从属角色)

    6.出错