请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640R2F 主题中讨论的其他器件:CC2640
我需要利用 CC2640F128RHBT 的较小尺寸(和可用性) 、但我对其功能/SDK 非常困惑。 我最近读过、CC2640不能实现多角色功能、但该版本具有更大的存储器吗? 我还看到它可以支持多角色、但在 BLE 4.2模式下、是这样吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我需要利用 CC2640F128RHBT 的较小尺寸(和可用性) 、但我对其功能/SDK 非常困惑。 我最近读过、CC2640不能实现多角色功能、但该版本具有更大的存储器吗? 我还看到它可以支持多角色、但在 BLE 4.2模式下、是这样吗?
Matt、您好!
使用 BLE4.2堆栈时、CC2640R2器件可支持多角色。 Multi_Role 示例展示了此功能。 在 CC2640R2的 BLE5堆栈中、不支持多角色。 如果在使用 BLE5堆栈时需要多角色功能、那么我建议考虑支持 SimpleLink CC13xx 和 CC26xx 软件开发套件(SDK)的器 件、该套件支持 BLE5中的多角色功能。
此致、
1月