This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652RB:路径变量定义问题

Guru**** 2929880 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1187917/cc2652rb-path-variable-definition-issue

器件型号:CC2652RB

您好!  

更新 Code Composer Studio 后、在我的项目中、查找链接文件的路径不再被识别。  

如果我打开其中一个链接文件、则会显示错误"必须指定 URI 方案:source/ti/common/npi/src/unifi/npi_tl_spi.c"

如果我打开此文件的"属性"并将其设置为"资源"、则解析的位置将显示为"未知"。 对于位置,使用变量:com_TI_SIMPLELINK_WBMSK_SDK_INSTALL_DIR/source/ti/common/npi/src/unifi/npi_tl_spi.c. 我想知道原因是否是变量失去了定义、我再次尝试添加它:

但它不起作用、因为如果我再次按 OK 和 OK

允许更改位置的窗口的按钮为灰色"ok"、我想这意味着它仍然不会重新识别变量。 似乎自变量没有被接受或类似的东西。

它仅在添加文件的完整路径时才起作用。

您是否知道如何将变量  COM_TI_SIMPLELINK_WBMSK_SDK_INSTALL_DIR 添加到特定路径中而不会出现此问题?

谢谢、

Alessandro Samorì í a

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alessandro、

    正确的设置包括  CCS Project Properties -> Resource -> Linked Resources 内定义的 COM_TI_SIMPLELINK_WBMS_SDK_INSTALL_DIR 和 CCS Project Properties -> CCS Build -> Arm Compiler -> Include Options 下列出的${COM_TI_SIMPLELINK_WBMSK_SDK_INSTALL_DIR}/source/ti/common/npi/src/unified。  您可以在重建之前尝试清理工程、或在升级 CCS 后安装新示例。

    此致、
    Ryan