This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:BLE 模式功耗

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/687528/cc2564c-ble-mode-power-consumption

器件型号:CC2564C

您好!

我代表我的客户发布。

"我们目前正在实施利用 CC2564C 的 BT 模块。 该器件在 BT 经典模式下工作良好、但我们仍在努力实现 BLE。 对于 BLE、我们必须最大限度地降低电流消耗以延长产品运行时间。 我已经查看了数据表、但我不清楚我们在低功耗模式下的平均电流是多少。 具体而言、该器件应连接并能够接收数据、以便唤醒系统。 在这种模式下、您希望平均电流消耗是多少?"

我看到有一个包含蓝牙电流消耗数的 wiki 页面、但没有专门看到 BLE。  您能就上述情形提出建议吗?

processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Overview 功耗&tisearch=Search-EN-Everythings#蓝牙电流消耗

谢谢、

Tom

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请查看 www.ti.com/.../cc2564c.pdf 数据表中的"5.2.2不同低功耗场景的电流消耗"部分

    提供 LE 模式消耗、但禁用了经典模式。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    这很有用、但客户在连接时看到电流接近5mA、并等待接收数据以唤醒系统。

    它们的情况如下:

    我们的 LE 配置是
    连接间隔设置为10ms
    2.连接延迟为0。
    3.已启用 eHFILL。
    输出功率为8dBm。
    使用此配置、数据通过可实现~7k 字节/秒。 这些配置是否具有任何官方功耗? 因此、我们可以决定后续步骤。

    BTW、我已禁用页面扫描。 是否有任何方法可以禁用经典蓝牙并检查经典蓝牙是否正常工作?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请检查此主题-
    e2e.ti.com/.../357534

    HCI_Write_AFH_Channel_Assessment_Mode 0x00

    此外、为了确保系统中没有运行扫描、请尝试。
    HCI_Write_Scan_Enable 0x00

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hari、

    谢谢。  在进行更改后、客户尝试将连接间隔缩短为500ms。 功耗为~1.5mA。 使用数据表(1mA/静态电流消耗+ 199uA/连接、从角色)是否合理?   

    -Tom

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    现在、它们的数字似乎更接近数据表规格。 (1.5 vs 1.2ma).. 客户应用和我们的测量值之间会有一些差异。

    谢谢