This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:DevPack 使用文档

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2650STK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/690154/cc2650stk-devpack-usage-documentation

器件型号:CC2650STK
Thread 中讨论的其他器件:CC2650

你(们)好  

我不熟悉这款特定器件、虽然编程不是我在物流方面遇到的问题。 我购买了 SensorTag DevPack、对其进行了正确设置、并将模拟传感器连接到 DevPack 上的 GPIO 引脚、看起来它在做什么。 但是、当我尝试查看示例以便为传感器开发合适的驱动器时、我发现自己是以圆为单位运行的。 我安装了 CCS、SCS 和 BLE 软件堆栈、RTOS 以及我需要的一切、但很低、我找不到有关如何使用 DevPack 的任何文档。 我读的所有内容都是关于 Luanchpad 和 L之类 的内容。 请向我指出正确的方向、我可以在那里找到使用 DevPack 的指导、我将不胜感激。

非常感谢

AVI