请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2650STK Thread 中讨论的其他器件:CC2650
尊敬的 TI 团队:
目前、我在实习期间被分配一个项目、与这些 TI CC2650感应器共同工作、这些当然是指湿度、大气压力等和温度。 我的问题是、我被分配使用的4个传感器中只有一个能够在指定的应用程序上显示温度。 其他三个没有。 在查看 TI 页面的拆卸页面上的第三张图后、我们来了解一下下面显示的该产品、它显示了红外热电堆温度传感器(TMP007)的确切位置。 唯一在我的位置读取温度的感应器是一个放置了芯片的传感器、但另外三个传感器没有、并且在应该安装芯片的地方有一个明显的空白点。 我的导师已要求我了解将这些产品退回并在之后更换所需的条件。 请告诉我是否需要更多信息以及我们如何返回有故障的感应器。
谢谢 Connor W.