This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/CC2640R2F:为什么 host_test isn#39;t 在 bluez#39;s hciconfig 命令上列为 HCI 设备?

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/688394/linux-cc2640r2f-why-host_test-isn-t-listed-as-hci-device-on-bluez-s-hciconfig-command

器件型号:CC2640R2F

工具/软件:Linux

为什么在 bluez 的 hciconfig 命令中没有将运行 host_test 示例的 CC2640R2F 列为 HCI 器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户4072500:

    这可能是一个更好的蓝本问题。 我的理解是、BlueZ 旨在通过 HCI 直接与蓝牙控制器通信。

    从主机测试自述文件.html:网络处理器将无线 MCU 上协议栈的 TI BLE 主机和控制器组件与外部微控制器上的蓝牙应用相结合。

    由于主机测试还实现了 BLE 主机、因此它与提供自己的主机堆栈的 BlueZ 不兼容。