This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具:原理图检查

Guru**** 2838180 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62748, TPS63051, BQ25101H, CC2640R2F

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/686600/webench-tools-check-of-schematic

主题中讨论的其他器件:TPS62748TPS63051BQ25101HCC2640R2F

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

大约一年前、我在 TI 安排的会议中会见了一名 TI 工程师。 我 错过了他的联系。 工程师告诉我、一旦客户完成设计、TI 将进行设计检查。 有人能告诉我该怎么做吗? 我的嵌入式系统设计即将完成、它使用了许多 TI 器件。

BR

pragma

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Pragash、

    您能否共享您的设计详细信息(如使用的 IC)或您的设计中任何需要审查的特定部分(如您之前的帖子(e2e.ti.com/.../685564) )、这将帮助我将您的帖子移至相应的论坛。

    谢谢、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    我使用 TI 的电源管理、充电器 IC 和 MCU。 我仍在寻找 I2C IO 扩展器,当然会使用 TI 部件。

    稳压器:1) TPS62748 x 2
    2) TPS63051
    充电器:1) BQ25101H

    MCU:CC2640R2F


    我希望帮助检查原理图以避免任何错误、并确保以最佳方式或至少达到其预期用途。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢 Pragash。 我将把这个帖子移至蓝牙低耗能论坛、以便有人可以帮助您解决这个问题。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您很可能需要将原理图发送到不同的论坛进行审阅、因为 TI 没有人知道我们销售的所有芯片。

    对于 CC2640R2器件、您可以在此处发布原理图、或者如果您不希望将其公开、请向我发送朋友请求、然后可以离线发送。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amod、
    我不知道如何添加您并在此处发送私人消息。 请添加我并启动私人消息。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pragash、

    我在 WEBENCH 工具套件上工作、因此我建议联系以下论坛的专家、以便更好地回答您有关设计的问题。

    您可以将 CC2640R2原理图发布到此论坛、或将其发送到上面提到的 ter。 对于电源 IC 的 TPS62748、TPS63051原理图设计、您可以在 e2e.ti.com/.../196上发布详细信息 、对于电池充电器 BQ25101H、您可以在 e2e.ti.com/.../179上发布设计详细信息

    此致、
    模块

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Amod、

    正如您之前提到的、我更喜欢进行私人审核。 最关键的组件是 MCU、我认为其余组件都是次要组件。 您能否添加我或向我发送电子邮件、以便我可以向您发送 MCU 原理图供审核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    正如通过电子邮件所讨论的、您可以添加原理图并将其发送给 ter 进行审阅。

    此致、
    模块
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是 Amod、
    你帮了我!