This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2640R2F:适用于嵌入式系统的电源设计

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, TPS63051, LP3923, TPS82740A, TPS62748, TPS62746, TPS62743, TPS62801, BQ25120, BQ25100, BQ51013B, BQ51050B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/685564/webench-tools-cc2640r2f-power-supply-design-for-my-embedded-system

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: TPS63051LP3923TPS82740ATPS62748TPS62746TPS62743TPS62801BQ25120BQ25100BQ51013BBQ51050B

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我的嵌入式系统包含:

CC2640R2F - 1.8V 和0.03A

模块 A - 1.8V 和0.2A

模块 B - 1.8V 和0.002A

模块 C - 1) 3.3V 和0.4A

2) 3.3V 和0.1A

TI 电源 WEBENCH 电源架构建议使用 LM3670-1.8V 和 TPS63051。 但是、LM3670-1.8V 不是多输出 稳压器、因此所有1.8V 输出负载都需要共享电压。 因此、我无法完全关闭每个模块以节省功耗。

另一方面、我 查看了 PMIC、发现了一款非常便宜的 PMIC LP3923。 此 PMIC 只有一个开关稳压器、其余为线性稳压器(LDO)。 因此、功耗将很高!

这适用于可穿戴设备 、因此设计必须小巧、低功耗/高效率以及低成本。  

请帮助我解决我的电源管理问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HI pragma、

    我将此主题移至电源管理论坛、您将在其中获得更合适的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    通过关闭各种电源轨和保持最小尺寸来优化功耗是相互矛盾的设计目标。 但是、我们提供的解决方案也可以实现、因此您可以选择最适合您的应用的解决方案。

    您有高度限制吗? 您的电源是什么(电池类型和电压范围)?

    有关包含负载开关的超小型降压转换器、请参阅 TPS82740A/B。 有关更低的高度、请参阅 TPS62748、TPS62746和 TPS62743。

    新型 TPS62801/2具有极小的尺寸和较低的高度、可满足您的更高电流需求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您有高度限制吗?

    我没有 高度限制。

    您的电源是什么(电池类型和电压范围)?

    我们的电池电压范围为3V 至4.35V、550mAh @0.2C。 这是一个锂聚合物电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的确认。

    对于1.8V 电压轨、TPS82740A 和 TPS62748将对您非常有用。

    对于3.3V 电压轨、您需要像 TPS63051这样的降压/升压转换器来生成该电压轨。

    您可以使用负载开关关闭并断开各种子系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    非常感谢。 电源设计新手。 我看到所有这些 IC 都有一个进入负载的输出电压。

    请告诉我、如何使用此单个 Vout 在负载之间切换?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以看到 TPS82740 D/S 的第11.2节中的图、以了解您将如何在典型应用中使用负载开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Chris。 你太棒了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我在这里有几个问题。
    1) 1)我无法访问您在 TPS63051上发送的链接。 未找到其所说的页面。 你能帮个忙吗?
    2)由于建议的稳压器适用于切换多达两个输出、因此我计划使用它在模块 A 和模块 B (TPS82740A)以及模块 C 之间切换两个单独的3.3V (TPS63051)。 因此、我需要为 MCU 使用单独的稳压器。 您是否有任何具有电池充电电路和无线充电电路(感应充电等)的薄型(小尺寸)、高效率稳压器? MCU 和电流额定值如下所示:

    CC2640R2F - 1.8V 和0.03A

    BR
    pragma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我在这里有更多更新。 我找到了 TPS63051的数据表、并意识到它没有与 TPS82740A 相似的负载开关。 尽管3.3V 用于一个模块、但我要通过负载开关来节省电流、因为射频消耗0.4A。 我知道 TPS82740A 可以处理3.3V 电压、但我需要升压转换器将电压保持在3.3V、即使压降达到3V (电池放电切断电压)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    感谢您的反馈。

    TI 还制造了非常小的分立式负载开关。 您可以使用其中一个。 此外、是否可以关闭各种子系统、以便它们不消耗其全部电流?

    最后、您的模块(A/B/C)是什么、这一点还不清楚。 这些是不同的产品吗? 或1个产品中的不同子系统?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的模块(A/B/C)是什么、这一点有点不清楚。 这些是不同的产品吗? 或1个产品中的不同子系统?

    它是一个产品中的不同子系统。 我 正在设计具有模块 A、模块 B 和模块 C、TI MCU+BTLE IC 和 TI 电源管理 IC 的嵌入式系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我昨天回答了这个问题,但不知道为什么我的回答没有得到解决。

    您的模块(A/B/C)是什么、这一点有点不清楚。 这些是不同的产品吗? 或1个产品中的不同子系统?
    它在一个产品中的不同子系统。 IM 设计包含模块 A、B 和 C 以及 CC2640R2F 和 TI 电源管理的嵌入式系统。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢。 您的回复已通过。

    是的、听起来像 TPS63051、TPS82740和一些负载开关就是您所需要的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我几乎要完成我的电源设计。

    1) 1)由于尺寸较小、我将使用 TPS62748而不是 TPS82740。 TPS62748具有集成负载开关、因此非常适合在模块 A 和 B 之间切换

    2) TPS63051没有负载开关、看起来 TI 没有任何器件将负载开关集成到与 TPS63051类似的降压/升压转换器中、因此我决定在没有负载开关的情况下使用 TPS63051。 如果有空间、我可以添加负载开关。

    3) 3)我现在拥有没有任何稳压器的 MCU。 由于这些稳压器都没有电池充电器、因此我必须为 MCU 提供具有电池充电功能的稳压器。 我对这款具有电池充电器的稳压器有一些基本问题、如下所示;

    a)您能否为 MCU (CC2640R2F)推荐稳压器+电池充电器器件? 如果电池充电器具有感应充电(无线充电)功能、这将非常重要。 如您所知、我的要求是尺寸更小、电池消耗更低。

    b)如何将此稳压器与 MCU 的电池充电器连接? 该稳压器是为 TPS62748和 TPS63051供电、还是应并联到 TPS62748和 TPS63051? 准确的问题是、哪种方式是最有效的连接方式? 意味着最长的电池寿命节省?

    很抱歉,因为我提出了很多问题。 我使用的是 TI webench 设计器、但有一些问题、并发布了问题。 我现在正在寻求您的帮助来设计我的电源电路,并认为您的建议比 TI webench Designer 更好:)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    如上所述、请帮我解决我的最后一个问题? 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    我认为您的其余问题与查找电池充电器有关? 我已提醒该团队注意此帖子、并将让他们发表评论。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我需要一个用于 MCU 的充电器+稳压器。

    BR
    pragma
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash、

    您可以将前面讨论的任何 IC 用于 MCU 电源。

    我知道的小型充电器是 bq25100和 bq25120。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    谢谢。 我曾对 MCU 使用过以前的稳压器。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:
    我认为 bq25100非常适合、因为我不再需要稳压器。 我相信您之前建议的稳压器比 bq25120中的稳压器更高效。

    我的最后一个问题是 TI 是否在一个封装中集成了任何 USB +无线充电(感应充电)芯片? 如果是、这是我的最佳选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pragash
    对于无线充电(Qi 感应标准)、请查看:
    1) BQ51013B / 003 - 5V 电源、具有 UBS 选项
    2) BQ51050B / 51B / 52B --通过 USB 选项直接为电池充电。 但 USB 选项很棘手。

    另请参阅:
    www.ti.com/power-management/battery-management/wireless-power/overview.html

    无线电源论坛现在为只读论坛、但电池充电器论坛支持 WP 器件
    e2e.ti.com/.../battery_management