This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:通过内部 RC OSC 计时、需要外部电源时、可以找到#39;t。

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2650MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/674778/cc2640-can-t-found-device-when-clocking-from-internal-rc-osc-external-power-required

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2650MODA

你好

我们尝试将 CC2640配置为在没有32kHz 晶体的情况下运行、如 www.ti.com/.../swra499b.pdf 中所述
我们对应用手册进行了所有修改。 但是、即使在智能手机进行 BLE 扫描时、我们也无法找到我们的器件。 我们应该增加 JTAG 3.3V 和 TDI (RHB 引脚16)的外部电源(两者都是必需的!) 找到并连接到该器件。
但在这里、我们有非常奇怪的情况-连接仅在非常短的范围内保持稳定。 如果距离超过1米、我们的器件将断开连接。 当我们使用外部32kHz 晶体计时时、如果不需要、则通过 JTAG (TDI、3V3)供电、但范围仍然很短。

我们的 RSSI 为:器件附近-8dBm、1米处-50dBm。
我们在 CC2650MODA 上进行了设计、在相同的条件下、RSSI -20和-50 dBm。 需要指出的是、CC2650MODA 上的设计即使在某些仪表上也不会断开连接。
因此、我们不认为这是 RSSI 问题。

什么会导致这种行为?如何解决?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们认为这可能是 PCB 布局的错误。

    您能否查看我们的 PCB 设计:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/7450.TopLayer.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/6560.BottomLayer.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/538/8284.Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您是否确认在实际使用32kHz 晶体时硬件工作正常? 您是否测量了24MHz 晶体的频率偏移?

    底部布局的附件不正确、显示了原理图。 我看不到您是如何放置多个去耦电容器和直流/直流组件的。 如果后一种布局不良、则会影响射频性能。 您是否可以尝试禁用 CCFG 中的直流/直流转换器、看看这是否会提高性能?

    通常、射频平衡-非平衡变压器和匹配应尽可能靠近射频引脚放置。 使用当前布局、您可以预期性能会下降、但这很可能不是您所看到问题的根本原因。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    我很抱歉。 我更换了附件。 通过外部石英、智能手机可稳定地连接到某些型号、最大可达一米。 其余部分显示在屏幕上、但我们无法连接到仪表。
    我们尚未测量24MHz 晶体的频率偏移
    我们尝试在 CCFG 中禁用直流/直流转换器-没有区别。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fredrik、
    除了更新 PCB 布线以消除性能下降之外、您还能推荐什么?
    我们的 RSSI 足够好、但连接在1米处制动。

    这并不能解释有关 TDI 引脚额外电源要求的问题的前半部分。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    您的布局存在多个问题。 一般来说、接地不好、我强烈建议进行新的旋转。 例如、芯片本身只有一个接地过孔、VDDR 布置在射频布线下方、并且电路板周围没有接地过孔。 查看此处的文档以了解更多详细信息:
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_training_Layout_Considerations.pdf
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Checklist
    processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_HW_Troubleshooting

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Fredrik、

    我们根据这些文档中的建议更新了我们的设计。 e2e.ti.com/.../Imb_5F00_PCB_5F00_v_5F00_3.pdf
    您现在可以批准吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    - VDDR 电源引脚去耦电容应由 VDDR 引脚(100nF 电容)放置。
    -天线当前使用的 T 型滤波器用于平衡-非平衡变压器阻抗匹配和谐波滤波。 应将其放置在靠近平衡-非平衡变压器的位置、并应通过天线馈送点放置用于天线调谐的其他组件占位符。
    -直流/直流输出电容器的接地回路仍然不好。
    -我建议不要在接地过孔上放热焊盘。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、我们决定对 PCB 设计进行 totaly 更新以进行调试。
    新 PCB 满足以上列出的所有要求。
    请参阅 e2e.ti.com/.../Base_5F00_v_5F00_1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vladimir、

    这看起来更好!

    如果您为 L7和 C19交换放置、则可以为直流/直流转换器的输入和输出电容器添加一个小的接地平面、并在那里安装更多的接地过孔。

    我还建议使用天线实现完整的 PI 网络。 当您进行天线调优时、您只需要其中2个(最坏情况)、但您永远不知道在串联组件之前或之后是否需要分流器。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、抱歉、我回答很长、我几乎一整周都在国外。

    感谢您的建议、现在看起来非常好。 e2e.ti.com/.../Base_5F00_v_5F00_1.1.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vladimir、

    现在它看起来很好!

    谢谢、
    Fredrik