This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:Windows 10上的 STM32 STLink COM 端口驱动程序问题

Guru**** 2589225 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODN

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/683525/cc2564modn-stm32-stlink-com-port-driver-problem-on-windows-10

器件型号:CC2564MODN

大家好、

 

我在我的项目中使用了 DE STM32DiscoveryF4、并使用带有适配器套件的 CC2564MODN 蓝牙模块、通过 TI 提供的 API (SPPLE)生成蓝牙串行端口配置文件、 但是、一旦代码被刷写并且电路板被编程、我就不能使 COM 端口出现、甚至也不能将 micro-USB 连接到 PC。

 

我阅读 API Documentacion、"Enable_STM32_Discoverypdf"并进行我必须进行的所有更改。

  -器件、HSE_VALUE

  HALCFG.h

  -放入 Bluetopia/hcitrans/hcitrns.c

  HCITRCFG.h

我安装 ST 带来的驱动程序、即 STSW-009、通过 miniUSB 进行编程、但它仅将代码刷写到电路板中、 当我再次将 miniUSB 或 micro-USB 插入 PC 并复位电路板时、它不会打开任何 COM 端口。 我正在使用 Keil uVISION 4进行编程、并使用 API:'CC256x STM32 Bluetopia SDK v4.0.2.2'

 

在 API 的演示示示例中、显示"刷写代码后、使用 miniUSB 或 microUSB 电缆将电路板连接到 PC。 连接后、等待驱动程序安装。 它将显示为 MSP-EXP430F5438 USB -串行端口(COM x)Tiva 虚拟 COM 端口(COM x)用于 MSP432的 XDS110类应用/用户 UART (COM x)、位于器件管理器的端口(COM 和 LPT)下。"

 

因此、读出我很难、只需将代码刷写到电路板中、当我插入 microUSB 时、它将使 COM 端口出现、但不会发生。

 

因此、我询问是否有人有相同的问题、并知道如何解决、请联系我并告知我。 尽快!!

 

此致、谢谢。