This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:使用查询命令时未找到其他电路板

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/682926/cc2564-does-not-find-another-board-when-using-inquiry-command

器件型号:CC2564

您好!

我有两个 CC2564B 板、并使用 SPP 自动连接两个板。

因此、使用查询命令查找目标板、但有时无法找到目标板。

它就在一英尺外。 两个板放置得非常靠近、但它们之间找不到彼此。

因此、重新启动这些板、直至彼此找到。  

为什么会发生这种情况、是否有任何解决方案可以解决此问题?

还有一件事,-75意味着从 CloseRemoteServer()函数返回什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dong、

    [引用用户="Dong Won Lee "]

    为什么会发生这种情况、是否有任何解决方案可以解决此问题?

    还有一件事,-75意味着从 CloseRemoteServer()函数返回什么?

    [/报价]

    有关错误代码的详细信息、请参阅 BTErrors.h。 75是指 BTPS_erro_RFCOMM_INVALID_DLCI。 在 SPP 配置文件级别连接完全建立之前尝试关闭端口时,SPP_CLOCK_PORT() API 可能会返回此错误。

    [引用用户="Dong Won Lee "]

    我有两个 CC2564B 板、并使用 SPP 自动连接两个板。

    因此、使用查询命令查找目标板、但有时无法找到目标板。

    [/报价]

    您是否在默认(未修改) SPPDemo/SPPLEDemo 中看到同样的问题?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    我在每块电路板上使用 MSP430 SPPLEDemo 测试 Inquiry()函数,但有一些问题。

    起初看起来不错、但在大约100秒后没有发现彼此。

    我已经等了5分钟、有时会发现对方、并非总是如此。

    但这只是一段时间、他们很快就找不到彼此。

    是否有任何广播超时或节能信息?

    如果存在、我可以修改哪些参数?

    他们为什么不能互相找到?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dong、请提供来自 CC256x 的 TX_DBG 引脚的 BT 固件日志、以便我们进一步了解这一点。
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_Logger_User_Guide
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我没有听到您的反馈、我假设您能够解决您的问题。 如果不是、请点击上面的"提出相关问题"按钮、打开新主题。 谢谢。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vihang、

    很抱歉耽误你的时间。 我现在尝试解决我的问题。

    我现在正在检查日志。 或许我可以解决这个问题。 谢谢你。