主题中讨论的其他器件:MSP430F5659、 CC2564、 MSP430F5438A、 CC2560B、 CC2564MODN、
大家好、
我使用带 USB 的 MSP430F5659控制器与 PC 连接、以获得 UI。 我们计划使用 BT 接口与 MSP430F5659控制器进行无线通信。
任何人都可以帮助我选择 BT 从器件、以连接 MSP430F5659控制器、并将另一侧连接到 PC 以获取 UI (BT 主器件)。
我们为 BT 器件提供了 UART 接口。
是否有任何可用的模块、以便我们可以直接连接并检查与 PC (BT 主设备)的无线接口
我想知道 用于处理 BT 从器件和 MSP430F5659控制器之间接口的协议文档。
了解信息***** MSP430F5659具有传感器数据、我希望将这些数据发送到 PC 应用程序、目前使用 USB CDC 协议将数据发送到 PC (UI)、
我想使用 BT 执行同样的操作、其中 PC 将成为主设备、我希望在我的设计中使用 BT 从设备向连接到 MSP 控制器的 PC (UI)发送和接收数据。
请分享输入、这是一个迫切需要的问题、我们需要最终确定 BT 芯片以连接到 MSP430F5659
提前感谢
Nitesh