This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODAEM:使用 HCI Tester 加载服务包返回"事件不匹配"

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/672660/cc2564modaem-loading-service-pack-using-hci-tester-returns-event-mismatch

器件型号:CC2564MODAEM

您好!

我将使用 CC2564MODAEM + MSP430 EXP430F5438A 组合。 当尝试使用 HCI 测试仪工具加载服务包时、我从该工具接收到一个"失败"指示、并且脚本被暂停。 随附的屏幕截图显示了"Event Mismatch"(事件不匹配)错误信息。

那么、我如何解决这个问题呢?

谢谢

Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、

    您是否对 Service Pack 或头文件进行了任何修改? 能否附加并发送您正在使用的新头文件? 我想看看是否有任何东西看起来不合适。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、

    所做的唯一修改是对补丁文件(initscripts-TIinit_6.7.16_bt_spec_4.1)进行 的修改、这是我尝试上传到 CC2564B 的内容。 该修改包括将 CC256x Service Pack 用户指南第5段中指定的"5000、0x00"更改为"5000、任何"。

    我尚未尝试将.bts 转换为.h 方法、仅将.bts 转换为.txt 过程、然后在 HCI 测试仪工具中运行.txt 版本脚本。

    BT 堆栈中使用的头文件与堆栈附带的头文件保持不变。

    谢谢、

    Paul

    e2e.ti.com/.../initscripts_2D00_TIInit_5F00_6.7.16_5F00_bt_5F00_spec_5F00_4.1_5F00_SleepDisabled.txte2e.ti.com/.../2022.CC256XB.h

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    屏幕截图中的错误表明、当 HCITester 期望命令完成事件时、接收到 HCILL (睡眠模式)事件。 因此,在运行 initscript 时,似乎启用了睡眠模式。

    这里有问题,因为您只能在设备上电后下载 initscript,并且在下载 initscript 时会禁用 HILL 睡眠模式,因为这是上电后的默认状态。 是否在已初始化的设备上再次下载 initscript?

    此致、
    Vihang