This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:CC2564C

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, CC2564CMSP432BTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/675396/cc2564c-cc2564c

器件型号:CC2564C

现在、我们将学习适用于 TI CC2564C 的

 

我理解它支持 HFP、但我能否确认它是否支持拨打电话? 因为它是可选的。

如果是、您是否有适用于 Bluetopia 的参考设计? 因为我找不到 API 可以进行调用。

 

此外、我能否确认呼叫的音频数据正在使用 A2DP 配置文件? 我们是否有任何疑虑?

 还有、我们是否可以用一个 MCU 主机运行两个 TICC2564C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    [引用用户="Ajay Wong"]

    我理解它支持 HFP、但我能否确认它是否支持拨打电话? 因为它是可选的。

    如果是、您是否有适用于 Bluetopia 的参考设计? 因为我找不到 API 可以进行调用。

    [/报价]

    您能否通过"拨打电话"准确阐述您所指的功能? 您是指从免提设备发起呼叫吗? 有关示例/参考设计、请参阅 CC2564CMSP432BTBLESW SDK 中的 HFPDemo (AG 或 HF、具体取决于角色要求)。 您可以在以下用户指南中找到有关硬件和软件配置的更多详细信息。

    [报价用户="Ajay Wong"]并且,我能否确认呼叫的音频数据是否正在使用 A2DP 配置文件? 我们是否有任何疑虑?

    我想我也不清楚这个问题。 A2DP 配置文件用于流式传输音乐。 HFP/HSP 配置文件用于呼叫。

    [引用 user="Ajay Wong"]我们是否可以用例运行两个 TICC2564C、仅使用一个 MCU 主机?

    根据主机处理器/MCU 上使用的蓝牙堆栈、这在理论上是可行的。 但是、TI 双模蓝牙堆栈不支持这种情况。 此外、在同一系统中使用两个蓝牙控制器会引入多个射频问题。 您的用例是什么? 是否可以使用一个 CC2564C 实现?

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢他们的支持。

    对于 HFP、是的、我的问题是 Bluetopia 可以从手机发起呼叫、假设免提有一些键盘、我们可以在那里输入电话号码。

    从演示中、我看不出我们是否可以在那里发起呼叫。

    另外两个问题、我现在很好。 谢谢。

    此致、

    Ajay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ajay、

    感谢您的澄清。

    [引用用户="Ajay Wong"]

    我的问题是 Bluetopia 可以从手提设备发起呼叫、假设免提有一些键盘、我们可以在那里输入电话号码。

    从演示中、我看不出我们是否可以在那里发起呼叫。

    [/报价]

    正确的做法是、演示应用程序中没有用于展示这一点的命令。 但是、TI 双模蓝牙堆栈中有一个配置文件级别 API、允许本地免提设备在远程音频网关上拨打电话号码。

    /*! @简介此功能负责在上拨叫电话号码
    *远程音频网关。 此功能只能由执行
    *具有有效服务级别连接的免提设备
    *存在。
    *@分配给此蓝牙协议的 param BluetoothStackID 唯一标识符
    *通过对 BSC_Initialize 的调用进行堆栈。
    *@param HFREPortID HFRE 端口。 这是返回的值
    *上述其中一个 Open 函数。
    *@param PhoneNumber 电话号码。 此参数应为指针
    ‘到0’端接字符串,其长度必须在 HFRE_PHONE NUMBER_LENGTH_MINIMUM 和 HFRE_PHONE NUMBER_LENGTH_maximum 之间。
    *@如果返回此函数、则返回0
    *如果出现错误、则为成功或负返回错误代码。
    */
    BTPSAPI_Declaration int BTPSAPI HFRE_Dial_Phone_Number (unsigned int BluetoothStackID、unsigned int HFREPortID、char * PhoneNumber);
    

    您可以在 TI 双模蓝牙堆栈的 HFREAPI.h 文件中找到此命令的文档和原型。

    此致、

    Vihang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、这很清楚