This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:msp430i2041和 PAN1323ETU

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430I2041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/675165/cc2560-msp430i2041-and-pan1323etu

器件型号:CC2560
主题中讨论的其他器件:MSP-FET430U32AMSP430I2041

大家好、我是 BLE 新手、我正在从事一个需要 BLE 连接的项目、我有 一个 MSP-FET430U32A 、它具有 MSP430i2041和 PAN1323ETU 模块、是否可以使用它们? 或者哪些 BLE 模块与该 MCU 兼容?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、只要您有适合此主机的蓝牙堆栈、就应该能够使用它。

    此致、
    Eyal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eyal、

    感谢快速响应、我有点困惑、我一直在研究、我注意到该 MCU 没有 CC256x wiki 页面上的蓝牙堆栈所需的最小内存、 是否有方法修改堆栈以适合 MCU ?是否知道堆栈是否已 存在?  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您可以在 MSP430上编译并运行几个配置文件。
    如果您希望某个版本运行多个配置文件、则可能存在内存问题、这是正确的。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    菲德尔

    [引用 user="Fidel Arredondo "]我注意到,该 MCU 没有 CC256x wiki 页面上的蓝牙堆栈所需的最小内存,是否有方法修改堆栈以适应 MCU ,或者您是否知道它是否已 存在?

    无法将 TI 双模蓝牙堆栈二进制文件修改为适合该 MCU。 通常、对于采用 CC256x 的双模蓝牙应用、我们建议使用具有~256KB 闪存的 MCU、以便根据具体用例同时满足蓝牙堆栈和应用的需求。 有些第三方堆栈(TI 不支持)可能允许进行某些定制、从而在一定程度上减少存储器占用空间。 但我发现蓝牙堆栈(无论哪个堆栈)和应用程序都很难放入 MSP430i2041的23KB 闪存中。

    您的应用是否需要双模蓝牙(同时使用 BT 经典和 BLE)或仅使用 BLE? 如果仅限 BLE、我们提供的独立无线 MCU 可能更适合您的应用。

    此致、

    Vihang