This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564B:发生错误代码-1005

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/670738/cc2564b-error-code--1005-occurred

器件型号:CC2564B

您好!

我结合了"TI A3DP 演示"和"TI SPPLE 演示"、使用 CC2564B 测试双蓝牙模式。

但 调用 GATT_Initialize 时发生错误代码-1005。

我已在预定义部分添加了__support_low_energy__和__support_CC256XB_patch__。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    董元

    由于 A3DP 演示是辅助模式、因此不能与 LE 应用同时使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dale、

    抱歉、我是指 A3DP 多室模式。
    几个月前、我将 A3DP 多室和 SPPLE 结合在一起。
    在连接 A3DP Multiroom 期间、将文本从 Android 设备发送到主设备。 (带 SPP)
    然后主器件再次将其发送到从器件。 (带 SPPLE)

    我确认这个项目几个月前运转良好。
    是否有任何方法可以同时使用 A3DP 多室和 SPPLE?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    它不能同时使用。

    BR、
    陈洛威