This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1831MOD:A2DP 不兼容

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/670003/wl1831mod-a2dp-disconect

器件型号:WL1831MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1831

1.A2DP、AVRCP 连接6

2.hfp、hid conect iphone5s

3.iphone5s 拨号->活动电话->挂断电话->拨出->活动电话->挂断电话...   重复操作。

iPhone6 A2DP 和 AVRCP 已断开连接。

4.bt FW 日志:e2e.ti.com/.../a2dp-disconect-.rar

35596行03/08/18 13:45:30.079 +0:06:20.922 0x0004A65C 0x01ABDC7F <-- HCI_Disconnection_Complete_Event

为什么要断开 iphone6 A2DP 和 AVRCP?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    我可以看到、您是在循环中执行它的、一段时间后、您会断开连接。

    根据日志、我们似乎达到了超时、这会导致链路中断。

    是否可以删除监听并重试?

    谢谢、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen Loewy、

    1.BT FW 日志:

    e2e.ti.com/.../close_5F00_sniff_5F00_mode.rar

    1665 行03/09/18 10:50:21.346  +0:00:12.590 0x000026F7 0x000026F7 HCI_VS_SET_SUPPORTED _功能 -->          关闭监听模式

    2085 行03/09/18 10:50:45.729  +0:00:36.973 0x00007393 0x0001E375 LMP_features_res 3槽数据包= 1、5槽数据包= 1、加密= 1、时隙偏移= 1、计时精度= 1、开关= 1、保持模式= 1、监听模式= 0、驻车模式= 0、RSSI = 1、RSSI = 1 通道质量驱动数据速率= 1、SCO 链路= 1、HV2数据包= 1、HV3数据包= 1、u-law 日志= 1、A-law 日志= 1、CVSD = 1、寻呼方案= 0、电源控制= 1、透明同步数据= 1、流控制滞后(最低有效位)= 0、 流控制滞后(中间位)= 1、流控制滞后(最高有效位)= 0、广播加密= 0、保留= 0、中速率 ACL 2Mbps 模式= 1、中速率 ACL 3Mbps 模式= 1、增强查询扫描= 1、隔行查询扫描= 1、 隔行页扫描= 1、RSSI (具有查询结果)= 1、扩展 SCO 链路(EV3数据包)= 1、EV4数据包= 1、EV5数据包= 1、保留= 0、支持 AFH 的从器件= 1、AFH 分类从器件= 1、保留= 0、保留= 1、 3槽中速率 ACL 数据包= 1、5槽中速率 ACL 数据包= 1、监听子速率= 1、加密暂停恢复= 1、支持 AFH 的主设备= 1、AFH 分类主设备= 1、中速率 eSCO 2Mbps 模式= 7、 中速率 eSCO 3Mbps MODE = 1、3槽中速率 eSCO 数据包= 1、扩展查询响应= 0、 = 1、 = 1、简单配对= 1、封装 PDU = 1、错误数据报告= 0、不可刷封包边界标志= 1、(持续监听)= 1、LSTO = 1、查询 TX 功率级别= 0、增强型电源控制= 0、 = 0、 = 0、 = 1、 =???,扩展功能=???  

    关闭监听模式=0。

    不会发生 A2DP 错误、但我们需要监听模式。

     

    这个问题是主机、控制器(WL1831)、电话、谁是问题?

    超时的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen Loewy、

       超时的原因是什么?您能帮助我回答这个问题吗? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    监听将获得更高的优先级,在某些情况下,作为较低优先级链接的 ACL 可能会被丢弃。

    您可以尝试更改不同连接的超时时间、以便它们不会失败。
    或者为监听设置更长的间隔、这样会使 ACL 失去优先级的时间更长。

    BR、
    陈洛威
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Chen Loewy、

       感谢您的回复!

     

    您可以说:您可以尝试更改不同连接的超时时间、以便它们不会失败。

    我问:=>修改监控超时?或者其他超时?可以更具体吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请从监督超时开始。

    BR。
    陈洛威