This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:双 CC2564C

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564C

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/675684/cc2564c-dual-cc2564c

器件型号:CC2564C

我正在设计一种解决方案来构建一种"蓝牙音频集线器"

因此、我想使用两 个 CC2564C。 并将 I2S 相互连接、然后通过 HCI (通过电路进行选择)将其连接到一个 MCU。

使用此配置、我希望我可以接收来自 BT 的音频数据、并由 CC2564C 1处理、数据可以传递到 I2S 至 CS22564C 2、音频数据将再次从蓝牙流式传输出去

我的问题是:

-能否连接 CC2564C 的两个 I2S 接口进行音频数据传输?

- MCU 能否同时控制两个 CC2564C?(前提是 HCI 接口由 GPIO 控制进行了某种程度的分离)

Bluetopia 协议栈是否支持该协议?我只是打算对两个 CC2564C 使用辅助模式、但我不确定 MCU 中的协议栈是否需要任何维护

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="Ajay Wong"]

    -能否连接 CC2564C 的两个 I2S 接口 进行音频数据传输?

    [/报价]

    两个 CC2564C 之间的 I2S 接口可以相互连接(一个控制器将是 I2S 主控制器、另一个控制器将是从控制器)。

    [引用用户="Ajay Wong"]

    - MCU 能否 同时控制两个 CC2564C?(前提是 HCI 接口由 GPIO 控制进行了某种程度的分离)

    Bluetopia 协议栈是否支持该协议?我只是打算对 两个 CC2564C 使用辅助模式、但我不确定 MCU 中的协议栈是否需要任何维护

    [/报价]

    这些问题将在以下主题中讨论。

    e2e.ti.com/.../2489961