This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODN:缩短重新连接时间

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/674444/cc2564modn-improving-re-connection-time

器件型号:CC2564MODN

(1)   完成初始配对后。  如何缩短后续重新连接时间?  我发现、为了缩短重新连接时间、器件应该启动连接。  调用 InitializeHIDDevice()后,是否可以使用主机地址调用 HIDConnectRemoteHost()?

(2)   当主机关闭 HID 连接时,器件从 HID_EVENT_CALLACY()接收 etHID_CLOSED 事件。  终止蓝牙链路的正确方法是什么?

(3)   如果器件决定终止连接、应使用哪个 API?  HID_CLOCK_CONNECT()是否也会终止 BT 连接?

除 Wiki 页面上已有内容外、是否有任何有关配对/连接/重新连接的文档可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    很抱歉耽误你的回答。 有关您所询问的 HID 命令的更多信息、请参阅 HID API 参考手册(随附)。

    1) 1)只要链路密钥是从初始配对中存储的,您就应该能够在设备初始化后调用 HIDConnectRemoteHost()。

    2/3) HID_CLOCK_Connection 应关闭2 devicese2e.ti.com/.../0677.HumanInterfaceDeviceProfileAPI.pdf 之间的所有连接