This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:cc2541

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/675463/cc2541-cc2541

器件型号:CC2541

我正在处理 cc2541。 如何停止到特定移动设备以连接我的设备(cc2541)。 由于 MAC 地址在一段时间后发生了变化。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Muqarab、

    我对您的问题的理解是、您希望阻止移动设备(使用 RPA)连接到您的 CC2541。 是这样吗? 我假设移动设备是中央设备、而您是外设。 下面是一个指向 Wiki 帖子的链接、该帖子可能会有所帮助: processors.wiki.ti.com/.../BLE_-_FAQ

    有一个从 wiki 帖子到 E2E 主题的链接、其中介绍了如何保持与已知对等器件的连接。 如果您不希望保持与已知对等设备的连接、则可以使用 GAPBondMgr_ResolveAddr 中的标识地址来识别设备并断开与相关对等设备的连接。