This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/WL1835MOD:WL1835 BT 问题。

Guru**** 2941480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/668717/linux-wl1835mod-wl1835-bt-issue

器件型号:WL1835MOD
Thread 中讨论的其他器件:WL1835

工具/软件:Linux

您好,

我们在基于 imx6dl 的载板上使用 wl1835。

Linux 版本:4.1.18。

问题是、当我执行 hciattach /dev/ttymxc4 Texas 115200时、我收到以下错误

找到了德州仪器的芯片!
固件文件:/lib/firmware/TIInit_11.8.32.bts
已加载 BTS 脚本版本1
TExaS:将波特率更改为3000000、将流控制更改为1
[134.582045] 蓝牙:hci0命令0x201c TX 超时
[134.590530] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型0e
[134.595398] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型05
[134.600134] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型01
[134.605022] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型0f
[134.609796] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型20
[134.614595] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型00
[134.619327] 蓝牙:未知 HCI 数据包类型 C8
[136.632964] 蓝牙:hci0命令0x100b TX 超时

初始化超时。

WiFi 信号很好。

请尽快为我提供帮助。我们即将到达交货时间。

谢谢

Nazeer。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否共享内核.config 并验证您是否具有:
    CONFIG_BT_HCEUART_LL=y

    BR、
    Eyal