This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC1352R:如何将 CC1350#39引脚配置移植到 CC1352?

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: CC1350STK, CC1352R, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/674331/rtos-cc1352r-how-can-i-port-the-cc1350-s-pin-configuration-to-cc1352

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC1350STKCC1350BOOSTXL-SENSORS

工具/软件:TI-RTOS

大家好、一些 TI 员工告诉我、TI 目前没有计划基于 CC1352构建 sensortag、因此我决定使用 CC1352R 制作 sensortag 之类的器件(例如、该器件具有一些传感器、由纽扣电池供电、JTAG 接口等。它与 CC1350STK 类似)。

我的问题是:

由于 CC1352R I/O 配置与 CC1350略有不同、因此如果我想 根据 CC1350STK 的原理图设计基于 CC1352的器件、我如何将 CC1350引脚配置移植到 CC1352?(例如、CC1352中没有 DIO_0&1和2)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    我不确定您在这里要问什么。 CC1352R 没有 DIO1和 DIO2 (顺便说一下、CC1350也没有 DIO0)、因此您必须找到一种方法来移动这些引脚连接到其他 IO 引脚的任何位置。

    更简单的解决方案是将 CC1352R LaunchPad 与 BOOSTXL-SENSORS BoosterPack 简单连接。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我简化我的问题、我想  根据 CC1350 sensortag 原理图使用 CC1352设计器件、但由于 CC1352没有 DIO_0~3、我如何更改 CC1350 sensortag 原理 图中的 I/O 连接以匹配 CC1352?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    您只需弄清楚如何重新排列现有的 IOS。 例如、我想您可以省略 DevPack 连接器、该连接器应释放一些信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、但是在某些驱动程序文件中、例如 PDMCC26XX、引脚排列基于 CC1350 sensortag (使用 DIO_0~2)中的旧 IO 连接、我是否还应该修改驱动程序文件?
    此外、CC1350 sensortag 中的皮肤连接器使用了 DIO_0~2、如您所述、我可以将这些引脚重新排列到 CC1352上的可用引脚、再说一次、我不知道是否有驱动器进行排列?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、

    从软件的角度来看、您必须将应用程序代码移植到 CC13x2 SDK。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我提到 CC13x2 SDK 源代码/驱动程序/PDM、似乎 TI 仍然使用旧的 PDMCC26XX 驱动程序文件、我不知道当前版本的 CC13x2 SDK 和 CC1352 Launchpad 是否支持 JTAG+DevPack 调试(就像旧的 sensortag 调试方法一样)?