This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2654C 慢时钟输入电流

Guru**** 2015290 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564C, TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/673629/cc2654c-slow-clock-input-curent

主题中讨论的其他器件:TXS0108E

您好!

 有多少 CC2564C 工作时钟输入电流过慢?

现在、我将使用3.3V 时钟将其转换为1.8V 电平、以便我可以使用电阻部分压力?

如果可能、建议使用电阻值?

 此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们建议不要使用分压器。 如果您从主机连接的慢时钟为3.3V、我们建议您使用分压器。 建议使用的分压器是 TXS0108E。

    或者、您也可以使用和 XTAL、如下链接所示、因为您已经需要1.8V 电源:
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_System_Design_Guide

    谢谢、
    Riz