This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541未知运行状态

Guru**** 2876060 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/672411/cc2541-cc2541-unknown-state-of-operation

器件型号:CC2541

我遇到的问题与消息e2e.ti.com/.../1976940中的问题相同

但问题没有解决办法。 也许其他人遇到了问题、并找到了解决方案。

为什么这种情况很少见、但 CC2541在进入 PM3时会进入不确定状态、而此时没有什么东西无法将其唤醒。 以及极高的功耗(mA)。

CC2541运行状态未知

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您是否在链接线程中尝试过 Fredrik 建议的步骤?
    您是否已验证您的晶体是否在规格范围内且在故障期间保持稳定?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    所有症状与链路相同。 我希望大家能为这个问题写一个解决方案。 CC2541在到达 PM3之前冻结。
    但我重复了一下、从800个挂起的20个。 但我的器件充满了聚氨酯、我无法接触到芯片。 现在我只能看到电池已完全放电。 来测量电流。 我们不使用省电功能。 在 PM3模式下、我们控制寄存器。