This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2651R3SIPA:CC2651和 CC2652模块之间有何差异?

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2651R3, CC2651R3SIPA, CC2652RSIP, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1188988/cc2651r3sipa-what-is-the-difference-between-the-cc2651-and-the-cc2652-modules

器件型号:CC2651R3SIPA
主题中讨论的其他部件:CC2651R3CC2652RSIPCC2652R

CC2651和 CC2652模块之间有何区别?  除了外部天线、我无法区分两者。  为一个编写的代码是否与另一个代码兼容?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CC2651R3SIPA 模块围绕 CC2651R3器件构建。

    CC2652RSIP 模块围绕 CC2652R 器件构建。

    CC13x1x3或 CC26x1x3器件与其各自的 CC13x2x1或 CC26x2x1器件引脚兼容、但仅具有一个 UART 和 SSI、32KB + 8KB GP 高速缓存 SRAM (奇偶校验已删除)和40KB ROM。 以下特性和外设也已完全删除:

    • 符合 IEEE 754标准的单精度浮点单元(FPU)

    • 存储器保护单元(MPU)

    • AES 256位加密加速器

    • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器

    • SHA2加速器

    • 具有4KB SRAM 的传感器控制器

    注意:CC13x1x3或 CC26x1x3器件提供 AES、ECC、RSA 和 SHA2函数的软件实现、其 API 与 CC13x2x1或 CC26x2x1上提供的 API 类似。 有关更多详细信息、请参阅 TI 驱动程序 API 参考。

    我希望这将有所帮助、

    此致、