This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564C:是否有任何方法可以更改监听和 SCO Connection 的优先级?

Guru**** 2952510 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/1182830/cc2564c-is-there-any-way-to-change-the-priority-of-sniff-and-sco-connection

器件型号:CC2564C

大家好、

在我们的应用中、我们使用多个连接到2个设备、2个电话、1个耳机和1个电话等  

我们观察到由于超时而导致的断开连接问题。 当我们禁用监听时、不会断开连接。

但问题是、它会影响 HFP 音频的质量。

因此,我们认为,由于上海合作组织具有较高的优先级,该系统未能保持监听时间。  

与上海合作组织相比,我们是否有办法将监听的优先级改为高? 有可能吗?

谢谢!

Vishnu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题已分配给专家、但由于节假日、请等待一些延迟。

    此致、
    AB

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、AB、

    对此进行了任何更新?

    此致、