This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650MODA:SimpleLink Starter iOS 问题

Guru**** 2567585 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650MODA, CC2540, LAUNCHXL-CC2650, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/748659/cc2650moda-simplelink-starter-ios-issue

器件型号:CC2650MODA
主题中讨论的其他器件: CC2540LAUNCHXL-CC2650CC2650

您好!

我将 CC2650MODA 用作简单网络处理器、将 MSP432用作简单应用处理器。 我创建了6个定制服务。 我已经验证了我的服务在 Windows 中使用 BTool 和 BLE Device Monitor 应用。现在我还验证了我的服务在 Android 中使用 SimpleLink Starter 应用。 但是、我在 iOS 中遇到了一个问题。 当我尝试在 iOS 中连接到我的设备时、它没有显示任何服务。 即使没有显示标准的设备信息服务。 我只能看到广告信息。 当我开始一次添加一个服务时、我的服务开始显示。 我能够看到多达5个我的定制服务。 添加第6个自定义服务后出现问题。 我是否可以在 SAP 固件中更改设置以解决我在 iOS 应用程序中遇到的此问题?

谢谢、

Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否尝试使用 LightBlue 应用在 iPhone 上进行服务发现? 我想知道这是 iPhone 问题还是 SimpleLink Starter 问题。

    BTW、您还能提供监听器日志吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:
    我在 iPhone 上的 LightBlue 应用中看到同样的问题。 关于监听器日志、您能否提供有关如何执行此操作以及我需要哪些硬件的说明?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、这似乎是一个 iOS 问题、因为您也无法使用 LightBlue。 我将尝试重现此问题、并在找到任何结果后返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:
    您是否能够重现此问题? 它似乎与服务数量没有直接关系。 它取决于我总共拥有多少个自定义属性。 我需要确定这是否是 iOS 应用端的限制。 或者是否需要在固件方面更改某些设置。
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我仍在进行这方面的工作。

    根据您看到的"问题的发生取决于自定义属性的数量"、您能告诉我们您看到问题时使用的属性数量吗?

    由于 TI SimpleLink Starter 和 Light Blue 都存在相同的问题、因此这实际上可能是 iOS 限制。
    但当然、您可以下载更多 BLE 应用来进行测试、看看这是不是问题。

    App Store 中还有 BLE Scanner、您可以尝试一下。 我很确定您可以通过 Google 搜索更多要测试的 BLE 应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Christin:
    我开始遇到264个自定义属性的 iOS 应用程序问题。
    我已经尝试过 BLE Scanner、它在 iOS 中表现出同样的问题。
    我在 Android 中没有遇到 BLE Scanner 问题。
    您对如何解决此 iOS 限制有什么建议吗?
    谢谢、
    Jeffrey
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好的方法是使用监听器来捕获它、以便我们能够了解 Android 服务发现和 iOS 服务发现之间的区别。

    您可以购买 CC2540 USB 软件狗、该软件狗预编程了数据包监听器图像:
    www.ti.com/.../

    然后、可以在此处下载数据包监听器工具:
    www.ti.com/.../PACKET-SNIFFER
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christin:

    阅读 Smart RF Sniffer 用户指南、我能够找到 LAUNCHXL-CC2650板的监听器固件映像、并运行 Smart RF Sniffer 和 Wireshark 工具。 但是、配置工具以显示从 iOS 传输到设备的数据包时、我需要一些帮助。 我当前使用的是"Ch 11 - 2405.0 MHz"的默认配置。 附件是我正在捕获的数据的屏幕截图。 从 iOS 传输的数据看起来不像任何数据传输。

    谢谢、
    Jeffrey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CC2650的监听器适用于15.4、因此不处理 BLE 数据包。
    我们将在即将推出的 SDK 版本中提供适用于 CC2652和 CC1352的 BLE 监听器。 1月中旬的目标 到那时为止、我们唯一可用的 BLE 监听器是我之前发布的软件狗。