This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:CC2541在频繁上电后死机

Guru**** 2815775 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/748774/cc2541-cc2541-goes-dead-after-frequently-power-on

器件型号:CC2541

测试 CC2541板、每1秒上电和断电一次、 就像用户将器件上电/断电到电源连接器一样、几分钟后器件会死机。   

我从芯片中读出十六进制、发现它不同于第一个时的十六进制(死区前)。

软件具有注释掉闪存读/写功能、因此软件中没有闪存读/写功能。 (至少在应用级别、不知道低级蓝牙堆栈)。

如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    左图是错误的十六进制数、许多零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这听起来很奇怪。 您是否说过在循环通电几次后、器件正常运行几分钟、然后死机? 然后、您会看到大量闪存写入0?

    这是可重复的吗? 受影响的闪存区域是否始终相同? 您运行的是什么硬件?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在一段时间内正常工作、不超过一小时、然后死区、 读出十六进制的区域很大、为0。  重复、我们多次测试了多个板。   将检查它是否是同一区域。   硬件是一种最低限度的蓝牙系统、具有多个 IO 驱动继电器。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是另一个示例、显示了不同的面积问题、一些0、一些 FF



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以共享您的硬件设计吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    布局?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我无法打开 pcbdoc。 请提供光绘文件。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法访问该链接。 您能在论坛上发布图片吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看到了吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法打开底层、我可以在底部打开的唯一文件是粘贴掩码。

    无论如何、设计中存在几个主要问题、可能会导致意外操作。

    接地非常差:
    接地焊盘只有一个过孔、参考设计指出了16个
    去耦电容器到 IC 的接地返回路径几乎不存在。 例如、查看 C4和 C5的接地连接。
    -连接到 LDO 的 C25接地环路非常糟糕。

    几个电源引脚缺少局部去耦。

    我建议您按照参考设计的要求重新旋转布局。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我将遵循您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否愿意删除我的带有 sch (jpg)和 PCB 文件的帖子?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已删除所有包含设计文件的帖子。 如果我遗漏了任何内容、请告诉我。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经制作了新的电路板和测试。 发现的另一个问题是、当手指触摸晶体振荡器时、电路板(芯片)将死机。 请提供一些建议,这一点应予注意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    哪种晶体为32MHz 或32kHz? 通常、晶体易受外部影响。 通常、32kHz 比32MHz 多。 如果您触摸晶体、您可能实际上会将其停止、在这种情况下、IC 也会停止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、您能给我一些关于天线 ESD 保护的建议吗? 我们使用的是外部天线(而不是板载天线)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议查看此器件: www.ti.com/.../tpd1e0b04

    此致、
    Fredrik