This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/LAUNCHXL-CC2640R2:LAUNCHXL-CC2640R2:通过 UART 输出日志语句

Guru**** 2835755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/751434/rtos-launchxl-cc2640r2-launchxl-cc2640r2-output-log-statements-over-uart

器件型号:LAUNCHXL-CC2640R2

工具/软件:TI-RTOS

您好!

工具:CCS v7.4

SDK:simplelink_cc2640r2_sdk_2_30_00_28

我正在运行项目中内置的 simple_peripheral_cc2640r2lp_app。

我想通过 UART 添加输出日志语句

我使用了以下 wiki 页面

processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Ouput_TI-RTOS_Log_statements_over_UART

但我遇到错误、

如何确保 UART 可打印输出日志?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科马尔

    我建议您查看显示驱动程序。 dev.ti.com/.../index.html

    此外、BLE Stack 示例已经通过 UART 打印信息。 您可以参考这些示例来了解它是如何实现这一目标的。

    此外、CCS7.4对于该 SDK 来说有点过时。 最新的 SDK 通过 CCS 8.2运行、需要更新 TI 编译器18.x.x 有关我们建议使用2.30 SDK 运行的内容的更多详细信息、请参阅 SDK 发行说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答  

     用于 simple_peripheral_cc2640r2lp_app 的内置 Display 驱动程序 仅在覆盖数据后最多打印6行

    我希望输出像 Project_zero_cc2640r2lp_app、而不是使用 UartLog 驱动程序的 Display 驱动程序。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    科马尔

    您可以参考 project_zero 作为一个如何执行它的示例。 UartLog.h 文件还提供了一些有关函数等操作的说明 还有一个与 此相关的链接:processors.wiki.ti.com/.../CC26xx_Ouput_TI-RTOS_Log_statements_over_UART