请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2564 您好!
CC2564BRVMT 规格未 指定任何 热阻数据。 TI 是否可以提供其热阻数据、例如最大 TJ、Rθjc Ω 等、用于功率耗散计算?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 Jesse、
请参阅 CC2564C 数据表的" VQFN-MR (RVM)封装的热阻特性"部分。 CC2564B QFN IC 具有相同的(RVM)封装。
此致、
Vihang
尊敬的 Vihang:
我在 CC2564C 数据表中找不到最大 TJ 数据。 请帮助提供
谢谢!
BR
Chia ho