主题中讨论的其他部件:TIDA-00690、 CC2560
工具/软件:Code Composer Studio
您好!
我正在使用 CC2650LounchPad 开发板。
我在 TIDA-00690无线开关电源能量收集参考设计的基础上实施了原型应用。
关于 Firmware、我从 simple_broadcaster _cc2650lp_app/simple_broadcaster _cc2650lp_stack 开始。
我已将 ADV 类型配置为 ADV 非 CONN IND、因此它可用作信标、在"调节"模式下仅激活 TX、而接收器不是为了最大程度地降低功耗。
当我按下能量收集器开关[AFIG-0007]和我释放时、我能够在三个通道[37-38-39]上发送一个数据包数据。
我想在三个通道上发送至少两个数据包数据、同时按下和释放开关。
为此、我想首先需要将 ADV 间隔从100ms 减少到10ms 或左右。 我知道这不符合 BLE 协议、但我不在乎。
如果我只是尝试更改 #define DEFAULT_advertising_interval 160中的值、我没有效果。 那么、我的问题是如何在 simple_broadcaster _cc2650lp_app 中实现这一点?
此外、我还降低 了 simple_broadcaster _cc2650lp_app 的功耗、根据 SWRA478C 中描述的代码修改减少了外部闪存消耗。
是否有任何其他建议可通过 CC2650 LounchPad 降低此应用的功耗?
谢谢你。
此致。
Paolo Garavaglia