This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:将 SPI 示例添加到项目0

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/751490/cc2650-adding-spi-example-to-project-0

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件:IWR1443BOOST

大家好、

为了与 iwr1443boost 模块通信、我尝试将 SPI 功能添加到 cc2650的零项目中。 目前、我希望能够为 cc2650 Launchpad 添加 SPI 主功能、并能够在双监视器上显示 IWR 测量值。 从基础知识开始、我将如何开始为 cc2650 Launchpad 执行此操作?  我目前在 ti 目录中有 tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08。

非常感谢你们的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 C:/ti/tirtos_cc13xx_cc26xx_2_20_01_08/products/tidrivers_cc13xx_cc26xx_2_20_01_10/docs/doxygen/html/_s_p_i_8h.html 下的 TI RTOS SPI 文档
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提供的文档、这对您非常有帮助。 对于调试目的、哪种最佳方式可以直观地显示正在正确设置的内容/数据实际上正在放入缓冲区中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 SPI 协议分析器或示波器检查 SPI 信号。