This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2640R2F:如何针对 CC2640R2F 4x4mm 进行修改

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, HDC2080, TMP116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/750321/ccs-cc2640r2f-how-to-modify-for-cc2640r2f-4x4mm

器件型号:CC2640R2F
主题中讨论的其他器件: HDC2080TMP116

工具/软件:Code Composer Studio

你好
我是 CC2640R2F 的新手。
我想在 cc2640r2f 4x4mm (32引脚)上执行 I2Ctmp007示例。
但我不知道如何修改默认的7x7 mm 模型
我对 CCS 非常陌生、想知道是否有任何方法可以快速轻松地修改示例 CCS 项目。

谢谢


此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需修改板级配置文件即可使用4x4而非7x7芯片上的 IO 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您在示例中查看文件 CC2640R2_LAUNCHXL.h、您将看到左侧外设使用的引脚链接到右侧的物理引脚。

    4x4具有比该文件所写7x7更少的引脚。 因此、并非所有内容都可以映射。 对于您未用于某项操作的引脚、您可以设置为 PIN_RELOADed。

    对您来说、最重要的部分是查看:

    /* I2C */
    #define CC2640R2_LAUNCHXL_I2C0_SCL0 ioID_4.
    #define CC2640R2_LAUNCHXL_I2C0_SDA0 ioID_5

    和将 I2C 引脚映射到您在设计中使用的 DIO。

    由于您是新手、您是否还了解 了:dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    这是我的修改文件

    e2e.ti.com/.../CC2640R2_2D00_4x4.doc

    但这并不成功

    我不知道哪里出错了
    终端不是什么

    可以帮帮我吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您没有 UART 接口时、您为什么期望终端上有任何内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您将 UART 引脚定义为 PIN_Unassigned、因此 UART 不会输出任何内容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    抱歉!
    我的原理图是错误的
    我忘记设计 RX、TX、CTS、RTS 引脚了吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果您要使用 UART、则必须在原理图和板级配置文件中包含 UART 引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复
    我知道我的原理图问题在哪里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    抱歉! 我还有另一个问题要问你。

    我通过 TMP116和 HDC2080成功显示了 cc2640r2f launchpad 终端的温度和湿度。

    如果我想在 cc2640r2f 4x4mm 上执行 simple_peripheral 以通过 BLE 发送测量数据、
    通过移动电话接收。
    我现在该怎么办?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您在 dev.ti.com/.../上学习 SimpleLink Academy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,YiKai Chen
    我在 SimpleLink Academy 中遇到问题
    移动电话上的 ADC 值错误。
    我不理解没有 POXIS 任务4
    "MyData_SetParameter (MyData_data_ID、MyData_data_LEN、&MyData);"
    是否在 SimplePeripheral_performPeriodicTask()函数中添加了??
    我添加了 SimplePeripheral_performPeriodicTask(),但移动电话上的 ADC 错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应确保首先在器件上正确读取 ADC 读数。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jing An、请在此主题上开始新主题、因为它与原始问题无关。