This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC256XB-BT-SP:cc2564

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5438, CC2564, CC256XMSPBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/748786/ccs-cc256xb-bt-sp-cc2564

器件型号:CC256XB-BT-SP
主题中讨论的其他器件:MSP430F5438CC2564CC256XMSPBTBLESWCC256XQFNEM

工具/软件:Code Composer Studio

尊敬的所有人:

我使用 Android 手机使用 MSP430F5438 + CC2564蓝牙 EVM 测试 Keyfobs 应用、当 SDK 中的 prog 转储了 Keyrfobs 手机检测蓝牙器件但未执行配对时、 如果我们使用 iPhone、问题是否会解决  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否分享您用于设置密钥卡应用的确切步骤?

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我导入 了 CCS V5上 SDK 包中提供的工程、并对其进行编译和调试  

    在硬件方面、我将跳线连接到了随 CC2564 EVM 套件一起提供的 RF3、所有其他跳线保持在默认位置。

    进入 IOS 时、我已经测试过、面临与 Android 相同的问题、它正在检测但未配对  

    此致、

    Hussain  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hussain、

    您是否已验证 BTPSVEND.c 文件中定义了正确的 CC256x 服务包? 默认情况下、CC256XMSPBTBLESW 使用第一代 CC256x 的服务包。 如果使用 CC256xB 器件(即 CC256XQFNEM)、则在编译应用程序代码时必须定义__support_CC256XB_PATCH__宏命令。

    更多信息: processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我执行了该操作、但问题仍然存在、没有通过任何其他方法通过 BLE 模块检查传感器输出