This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564MODA:cc2564 (双模堆栈)支持的配置文件

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: CC256XSTBTBLESW, CC256XMSPBTBLESW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/750983/cc2564moda-cc2564-dual-mode-stack-supported-profiles

器件型号:CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC256XSTBTBLESW、 CC256XMSPBTBLESW

我正在为客户设计选择双模器件。  他们已请求支持各种 BT 配置文件。  数据表明确指出、支持一些所需的配置文件(A2DP、AVRCP)。  但是、客户请求更多的配置文件支持、我正在尝试确定是否支持这些配置文件。  以下是列表...

 - HSP (客户表示需要此器件)

 - PXP (客户说这是可取的,但不是必需的)

 - SDAP (客户说这是可取的,但不是必需的)

TI 双模 BT 堆栈文档中是否列出了所有支持的配置文件?  在哪里可以找到合适的文档?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我猜我应该在询问之前再进一步挖掘一下。 我想我已经回答了自己的问题。
    - HSP - CC256XSTBTBLESW 页面显示它支持此功能。 有趣的是、CC256XMSPBTBLESW 页面显示它支持更"复杂"的 HFP (但不是 HSP)。 这表明为了获得所需的支持、我们必须选择 ST micro 而不是 MSP430。 我们当然可以走这条路、但 TI 为我们做出这一决定似乎很奇怪。

    - PXP - CC256XSTBTBLESW 页面(和其他页面)表示支持此功能。

    - SDAP -在 BT 站点上进行一些挖掘表明此配置文件已被弃用,因此不再研究对它的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    很高兴您能找到您要寻找的答案。 我将关闭该线程。

    此致、
    耶稣