This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:CC2540 64MHz 时的杂散

Guru**** 2522710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/750341/cc2540-spur-at-64mhz-of-cc2540

器件型号:CC2540
主题中讨论的其他器件:CC2541

您好!  

客户遇到认证问题、在64MHz 频率下会出现杂散(大约-4xdbm)。  

看起来是已知问题。 数据表中有如下所示的注释、我们尝试了谐振器电路、将带状线上的组件添加到 GND、在参考设计器件和天线匹配电路之间、没有杂散(吹-65dBm)

我们有两个问题:  

1. TX 功率降低了约2~3dB,您是否看到了同样的情况? 或者我们需要微调电路或优化焊接。  

我们发现 CC2541在64MHz 上具有更好的杂散、如果没有谐振器、它可以满足规格要求(大约-60dBm)。 你看到的是一样的吗?  

不幸的是、在这个阶段、客户很难将其切换到 CC2541 (额外的钱用于测试实验室、他们需要4dBm TX 功率)、并且必须重新旋转 PCB 板。 因此、他们想知道、是否有其他解决方案来传递杂散。 最好通过贴片或仅调整射频前端组件值、而不是拓扑来实现。  

BR。 Albin

"(1)具有天线连接器且要求在64MHz 频率下符合传导 ETSI 标准的设计应在前面插入一个 LC 谐振器

天线连接器。 使用1.6nH 电感器与1.8pF 电容器并联。 将信号布线与良好的射频接地相连。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albin、

    我强烈建议他们进行辐射测量。 64MHz 下的传导功率并不代表实际在空气中传输的内容(这一点很重要)。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、

    是的、同意。
    但遗憾的是、测试实验室采用传导+天线 EIRP 的测试方法。 这就是问题所在。

    BR。 Albin