This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:CC2592改善信号接收

Guru**** 2388460 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2592
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/749269/cc2640-cc2592-improve-signal-reception

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2592

我们正在开发一个蓝牙网关、该网关可监听某些广播设备(有时还会连接到这些设备)。 现在、我们在网关中使用 cc2640、但广播接收范围还不够、我们需要提高覆盖范围、以便能够"捕获"更多广播。 我们在考虑使用 CC2592时、我们知道它会放大 TX 信号、但我们在问它是否会改善接收端、或者是否有其他方法可以提高覆盖范围、从而可以实现更多通告并能够连接到其他器件。

注意:"其他器件"具有很大的功率限制、不能以任何形状或形式更改。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以在 以下位置找到 RX 和 TX 的增益:www.ti.com/.../tidub71.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据我的经验,这与 BLE 广播设备的 TX 功率更相关,添加 CC2592不会有太大的改进。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、YiKai Chen、感谢您的回答。 有什么方法可以放大接收到的信号、从而在不改变广播器件 TX 功率的情况下扩展覆盖范围?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    链接到的应用手册显示了使用 CC2592时灵敏度的提高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正如 TER 建议的、添加 CC2592作为 PA/LNA 会有所帮助、我认为良好的天线将提高 RX 灵敏度。