请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2640 主题中讨论的其他器件: CC2592
我们正在开发一个蓝牙网关、该网关可监听某些广播设备(有时还会连接到这些设备)。 现在、我们在网关中使用 cc2640、但广播接收范围还不够、我们需要提高覆盖范围、以便能够"捕获"更多广播。 我们在考虑使用 CC2592时、我们知道它会放大 TX 信号、但我们在问它是否会改善接收端、或者是否有其他方法可以提高覆盖范围、从而可以实现更多通告并能够连接到其他器件。
注意:"其他器件"具有很大的功率限制、不能以任何形状或形式更改。