This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2560:BLE 5.0模块

Guru**** 2944580 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODA, CC2650MODA, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/748956/cc2560-ble-5-0-module

器件型号:CC2560
主题中讨论的其他器件:CC2564MODA、 CC2650MODA、 CC2650

您好!

蓝牙4.2的可用时间有多长?CC2560MODA 等5.0版模块的计划是什么?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    您是指 CC2564MODA 还是 CC2650MODA? CC2560MODA 不是有效的器件型号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉- CC2650MODA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、不是、CC2650不支持 BLE5。 没有计划在 CC2650上支持 BLE5。 目前、我们有两个支持 BLE5的器件。 CC2640R2和 CC26x2器件都支持 BLE5。 可以使用 CC2640R2器件找到模块、目前有一些第三方正在为 CC26x2器件制作模块、该模块应在2019年第1季度的 RTM 之后提供。 您可以访问 CC2642产品页面、立即获取该产品的样片。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢