This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:BLE-4.0解决方案和许可

Guru**** 2383920 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2541, MSP430F5659, CC2650MODA, CC2642R, CC2640R2F, CC2560, MSP430F6659, BLE-STACK, CC2650
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/747218/cc2541-ble-4-0-solution-and-licensing

器件型号:CC2541
主题中讨论的其他器件: MSP430F5659CC2650MODACC2642RCC2640R2FCC2560MSP430F6659BLE-STACKCC2650

您好!

我正在开发基于 MSP430F5659的 OEM 手持式仪器。 我需要具备蓝牙功能才能连接到智能手机。 我成功地连接了其中一个低成本模块、例如基于 CC2541的 HM-10。 UART 端口进行通信。 和 AT 命令。

我更愿意仅使用 TI 产品、IC (如 CC2541)或经认证的模块(如果 TI 有)。  

我的问题是、TI 拥有哪种最简单、成本最低的解决方案?另外、为了让我的公司能够销售他们的仪器、在 FCC/蓝牙许可方面的情况是什么?

谢谢、

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    我们有一个 TI 预先认证的模块 CC2650MODA。 这通常针对网络处理器应用、在这些应用中、您可以在外部 MCU 上运行实际应用。 该模块经过预先认证、无需在您的终端采取任何重大措施来符合法规的射频合规性。

    如果您选择使用芯片下解决方案、我建议查看 CC2640R2F 或 CC2642R。 除了 BLE 堆栈、这些器件还可能能够运行您的完整应用。 在进行芯片下设计时、您必须经过全面的法规合规性以及 BT 认证。 更多详细信息、请访问 :processors.wiki.ti.com/.../How_to_Certify_your_Bluetooth_product

    第三个选项是查看 CC2640R2F 的第三方模块: www.ti.com/.../overview.html

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    非常感谢您提供的详细信息。 我认为模块方法最适合我的应用。  查看首选 TI 3D 方供应商的列表、我不清楚哪些产品具有正确的认证。 我会问这些公司哪些问题来确保我可以在 OEM 产品中使用他们的模块而无需获得 许可证? 是否同时需要 FCC 认证和 BLE 许可证。 很抱歉、我对要求不是很清楚、

    再次感谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    作为 BLE 器件运行以及在产品上添加蓝牙标识需要符合蓝牙资格。 此外、您还需要针对计划在其中销售设备的各个国家/地区进行监管认证。 FCC 涵盖美国、CE/RED 涵盖欧洲、然后还有其他一些适用于中国、韩国、日本等

    大多数模块均通过了 BT 认证并通过了各种法规要求的认证。 这´s 容易在模块制造商网页上的文档中找到。 对于 CC2650MODA、您将在数据表中找到相关信息。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    再次感谢您提供的所有信息。 我希望 CC2650MODA 价格便宜一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fredrik、
    CC2650MODA 数据表第31页上的这一陈述是什么意思?

    "在任何端集成 CC2650MODA 射频模块的开发人员和集成商
    产品负责获得此类最终产品的适用监管批准。"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jerry、

    这是一个免责声明、虽然该模块已针对多项法规和 BT 标准进行了预先认证、但您有责任根据相同的指南使用该模块、并为您的产品提供所需的标签等。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

    我想获取2个样本。 当我登录我的帐户申请免费样片时、它告诉我只能 获得1、因此我将数量改回1、但它仍然告诉我有太多。  我尝试使用相同的结果注销并重新登录。  请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fredrik、

     我发现使用 CC2650MODA 的文档有点令人困惑。 可能太多了!

    我只想将该模块用作 MSP430F6659的桥接器、以便通过连接到 CC2560模块的 UART 端口来回发送 BLE 数据。 这可以轻松实现吗? 除非需要开发、否则我不想使用 MSP432 LaunchPad 板。 其他一些模块仅使用 AT 命令进行通信。  

    请告诉我将此模块与我的定制6659电路板配合使用涉及哪些内容、或者请向我指出正确的文档以执行此操作。 我的要求低于-

    使用 CCS7编译器

    我使用 FET 430 USB 14引脚 JTAG 调试接口来调试和与电路板通信

    我不想使用 TI RTOS。

    再次感谢、

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jerry、

    基本上、该模块只是硬件的一部分、就像我们的 IC 一样。 要将该模块用作网络处理器、您可以使用 BLE Stack 2.2.2中包含的预编译网络处理器映像进行编程。 此外、还包含针对 NP 的专用 API 指南。 您可以在以下位置找到 BLE Stack 下载:www.ti.com/ble-stack。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Fredrik、

    这就是我要找的。 我说我不想使用 TIRTOS、但我现在意识到它将在 CC2650中、而我不必在应用处理器中处理它。 我还没有机会查看 Bi-stack 信息或 NPI 指南、但如果我有疑问、我可能会再次回到这里。  

    谢谢、

    Jerry