This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2564MODAEM:SPPDemo 问题-堆栈初始化失败:-4

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2564MODAEM, CC2564
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/747099/ccs-cc2564modaem-issue-with-sppdemo---stack-init-failed--4

器件型号:CC2564MODAEM
主题中讨论的其他器件: CC2564

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我将 CC2564MODAEM 蓝牙模块与 MSP-EXP430F5438结合使用。 我使用 Bluetopia SDK 版本1.5 R2、并尝试使 SPPDemo 代码正常工作。 我能够使用 Code Composer Studio 构建项目并将其刷写到电路板中、并且可以使用 PuTTY 打开与电路板的串行连接。 但是、在串行监视器中看到 Opensting()命令后、我会收到以下错误消息:

"堆栈初始化失败:-4。

无法打开堆栈。"

我已经尝试找到具有类似问题但未成功的不同线程。 我猜问题与 CC2564产品页面上提供的蓝牙服务包有关。 似乎我必须以某种方式将.bts 文件实施到项目中、但我找到的唯一指南是使用蓝牙硬件评估工具、该工具不再可供下载。 我已经尝试使用较新的 HCItester 进行此操作、但无法确定如何正确使用它。

我以前没有使用过 TI 的任何硬件或软件、因此我现在想熟悉所有内容。 非常感谢您的任何帮助!

此致、

Marcus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcus、

    您是否按照用户指南中的说明配置了硬件和软件?
    processors.wiki.ti.com/.../CC256x_MSP430_TI_Bluetooth_Stack

    当主机堆栈无法使用堆栈中定义的 UART 线与 CC256x 进行通信时、通常会返回堆栈初始化错误-4。 例如、不正确的硬件配置(如缺少 RF3跳线块)可能会导致此错误。

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vihang、

    感谢您的快速响应。 我尝试重新连接指南中描述的所有内容、现在错误消失了! 我在初始硬件设置中必须出现一些错误。

    此致、

    Marcus