Thread 中讨论的其他器件:BLE-STACK
您好!
一位客户尝试通过"ble5stack simple_peripheral -PTM"项目测试"HCI_LE_EnhancedTransmitterTest"。 它们使用的是 simplelink_cc2640r2_sdk_2_20_00_49。
从 BTool (v1.42.10BLE5)发送了"HCI_LE_EnhancedTransmitterTest"命令
正如您在下面的日志中看到的、 当"HCI_LE_EnhancedTransmitterTest"被发送到外设时、外设没有响应。
请告诉我如何解决此问题!
----------------------------------------
[3]: 02:05:45.216
类型 :0x01 (命令)
-OpCode :0x2034 (HCI_LE_EnhancedTransmitterTest)
数据长度 :0x04 (4)字节
TxChannel :0x01 (1)
测试数据 :0x0A (10)
DtmPktPattern :0x00 (0)(Dtm_PRBS9)
TxPhyType :0x01 (1)(PHY 1Mbps)
转储(Tx):
0000:01 34 20 04 01 0A 00 01 .4…
----------------------------------------
[4]: 02:05:52.269
类型 :0x01 (命令)
-OpCode :0x2034 (HCI_LE_EnhancedTransmitterTest)
数据长度 :0x04 (4)字节
TxChannel :0x00 (0)
测试数据 :0x00 (0)
DtmPktPattern :0x00 (0)(Dtm_PRBS9)
TxPhyType :0x01 (1)(PHY 1Mbps)
转储(Tx):
0000:01 34 20 04 00 00 01 .4…
----------------------------------------
[5]: 02:06:26.679
类型 :0x01 (命令)
-OpCode :0x201E (HCI_LE_TransmitterTest)
数据长度 :0x03 (3)字节
TX 通道 :0x00 (0)
测试数据长度:0x00 (0)
测试数据 :00
转储(Tx):
0000:01 1E 20 03 00 00 00 …
----------------------------------------
[6]: 02:06:26.713
类型 :0x04 (事件)
-EventCode :0x000E (HCI_CommandCompleteEvent)
数据长度 :0x04 (4)字节
数据包 :0x01 (1)
操作码 :0x201E (HCI_LE_TransmitterTest)
状态 :0x00 (0)(成功)
转储(Rx):
0000:04 0E 04 01 1E 20 00 … 。
----------------------------------------