This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BOOST-CC2564MODA:STM32中 HFP 和 A2DP 的 I2S 连接

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2564, BOOST-CC2564MODA

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/745842/boost-cc2564moda-i2s-connection-for-hfp-and-a2dp-in-stm32

器件型号:BOOST-CC2564MODA
主题中讨论的其他器件:CC2564

我正在尝试使音频配置文件正常工作。

在给出的示例中、STM 使用 I2S 和 I2C 接口访问电路板上的音频编解码器。 那么、STM 如何从 UART 或 I2S 中收集 CC2564的 PCM 样本呢?

I2S 连接应从 CC2564连接到 STM 或音频编解码器的哪个位置?

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Karthik、

    您能否分享您正在使用哪个 EVM/HW 设置的详细信息?

    请注意、每个 MCU 平台(例如 MSP432、STM32等)的 CC256x 选择指南中列出了示例应用支持的硬件设置。
    www.ti.com/.../swru523

    此致、
    Vihang
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vihang、

    我使用的是 STM32 F4 Discovery 板。 只需了解如何在 STM32设置中将 PCM 样本路由到音频编解码器(即连接 wrt 示例代码)

    此致

    Karthik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,Vihang

    据我所知、我正在 IAR IDE 中使用 STM32发现板进行测试。我已经按照移植文档中的说明进行了必要的更改、但文档中没有任何音频配置更改。

    我已更改 AUDIOCFG.h 文件中的 I2S 引脚配置以适应 STM 发现板、并且还根据发现中的要求将 RESET 从 IO 扩展器信号更改为 PD4、即使在这种更改之后、它仍然无法正常工作、需要从 STM-EVAL 更改为 STM-DISCOVERY 进行任何其他更改 设置工作正常。

    供参考我使用 BOOST-CC2564MODA 模块进行测试

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karthik、

    我们尚未在 Discovery 板上测试 SDK 演示中的 A3DP/HFP/HSP 演示。 我们仅支持使用 STM3240G-EVAL 板设置的音频/语音演示。

    此致、

    Vihang