This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2640:cc2640 Tx 输出功率

Guru**** 2589245 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2640, CC2590

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/745883/cc2640-cc2640-tx-output-power

器件型号:CC2640
主题中讨论的其他器件: CC2590

你(们)好 我将 cc2640与 CC2590升压器件搭配使用。 我可能需要 CC2590提供+14dBm、但默认情况下、我不希望在所有器件上以高增益模式运行。 我看到 CC2590没有可变增益控制、我将使用 cc2640的输出对其进行控制。 我可以在数据表中看到、cc2640的动态范围为+5dBm 到-21dBm。 我很难找到如何在 cc2640上设置 Tx 输出功率。 请您向我推荐正确的方法。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    要设置 CC2640的输出功率、请使用 HCI_EXT_SetTxPowerCmd ()函数。

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Fredrik。 我在 cc2640参考手册版本 SWCU117H 中找不到此命令。 是否有寄存器设置与 Tx 输出 dBm 之间关系的查找表-这在这种情况下最有帮助?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    HCI_***是 BLE 堆栈 API。 您是否未使用 BLE 堆栈?

    此致、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fredrik、没有、我们没有使用 BLE 堆栈。 我们仅使用 BLE PHY 和 MAC 层、并在顶层使用我们自己的协议。 我应该承认、我不是一名软件人员、但我想检查 cc2640器件上的输出功率选项是否允许我降低 CC2590的输出。 功能很明显、但我找不到 cc2640的输出功率与寄存器设置的列表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Philip、

    获取各种 TX 功率设置的最简单方法是查看 SmartRF Studio。 如果启用命令视图并展开 CMD_PROP_RADIO_SETUP、您将看到 txPower 字段。 当您更改主窗格中的设置时、此操作将发生变化。

    此致、
    Fredrik