This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2564:CC2564 HFP 1.6 (无辅助)

Guru**** 2587345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/728786/cc2564-cc2564-hfp-1-6-unassisted

器件型号:CC2564

您好 TI

下面是我的项目配置

STM32F4 + CC2564B (无辅助模式)

无辅助模式=>

我找不到堆栈(HFP 1.5 或 HFP 1.6)

如何获取 HFP 1.5 或 HFP 1.6

我无法在 TI 的网站上找到它。
我想获取它并在我们的器件上进行测试!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    考虑到主机处理器和 HCI 带宽、一般建议使用辅助模式。 请检查以下主题-

    e2e.ti.com/.../610641

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当使用辅助模式时
    我知道我无法使用 BLE。

    BLE。
    我知道 BLE 也适用于 HFP1.5。

    您能给我一堆 HFP1.5吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari Nagalla~

    STM32F4 + CC2564B (无辅助模式)

    申请可与 BLE 同时使用的 HFP1.5示例(堆栈)。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    实际上、SDK 中的 HFP 演示展示了将 SCO 数据路由到 PCM 的机制、而不必使用 HCI SCO 通道。 由于 MCU 主机的 HCI 带宽问题、建议这样做。

    请在类似的查询中检查此主题:
    e2e.ti.com/.../610641

    谢谢