This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2541:客户使用 CC2541、发现存储器被擦除。

Guru**** 2865290 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/746254/cc2541-customer-uses-cc2541-and-found-the-memory-was-erased

器件型号:CC2541

降级:

客户使用 CC2541、发现存储器已从基址0x0中擦除、 长度为2K。

BTW 时、功率稳定。 怎么会发生这种情况?

我们可以采取什么措施来避免这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果执行页擦除以及应访问的页地址损坏、则可能会发生这种情况。 它也可以是失控的程序计数器。

    无论是哪种方法、最好编写程序存储器使用的保护页、以避免程序自行覆盖。