This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:我需要 Win7和 Win10驱动程序。

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/745058/cc2540-i-need-the-win7-and-win10-drivers

器件型号:CC2540

我的自定义应用程序通过 TI 驱动程序 TI CC2540低功耗射频在 Win7 PC 上成功地与 CC2540通信到 USB CDC 串行端口1.1.0.0版。

在 Win10 PC 上、我的应用程序无法正常工作、因为它无法找到 CC2540的 COM 端口。 Win10使用的是本机驱动程序(参见下文)。 我的问题是、我在哪里可以获得将在 Win10中工作的驱动程序?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Richard、

    您是否安装了 Flash 保护程序?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我附上驱动程序供您参考。

    e2e.ti.com/.../0407.win_5F00_64bit_5F00_x64.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢驾驶员的帮助。 如何安装? 没有*。exe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    解压缩后、有一个 INF 文件、您可以右键单击该文件以安装驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我安装了 INF 文件、但 CC2540的驱动程序未更新。 然后我打开并读取 INF 文件的标头、它不会将 Win10 64位列为支持的操作系统之一。

    是否有另一个用于 Win10 64位的驱动程序?

    提前感谢、

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据您的屏幕截图,我看到 COM 端口是模拟的,并且看不到安装驱动程序的任何问题。 您能否详细说明一下您的意思:“在 Win 10上,我的应用程序无法正常工作,因为它找不到 CC2540的 COM 端口”?