请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2540 我的自定义应用程序通过 TI 驱动程序 TI CC2540低功耗射频在 Win7 PC 上成功地与 CC2540通信到 USB CDC 串行端口1.1.0.0版。
在 Win10 PC 上、我的应用程序无法正常工作、因为它无法找到 CC2540的 COM 端口。 Win10使用的是本机驱动程序(参见下文)。 我的问题是、我在哪里可以获得将在 Win10中工作的驱动程序?