This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2540:我是否可以询问 CC2540是否具有 EU RED 认证和 US FCC 认证?

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/745858/cc2540-may-i-ask-if-cc2540-has-the-eu-red-certification-and-the-us-fcc-certification

器件型号:CC2540

我是否可以询问 CC2540是否具有 EU RED 认证和 US FCC 认证?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Wang、

    红色和 FCC 认证不适用于 IC 本身、而是适用于完整的硬件设计。

    对于 FCC、CC2540有多个 FCC 列表、您可以在此处找到这些列表: https://fccid.io/ZAT

    对于红色、我们没有任何列表、但所有 CC2540参考设计都满足所有最新的红色要求。

    此致、
    Fredrik